This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:OPA2333

Guru**** 2568965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340649/opa2333-opa2333

器件型号:OPA2333

您好!

我发现焊料峰值温度 为260C。 这是组件可以承受的最高温度吗? 多长时间?

谢谢!

弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值将温度限制为150 °C。 根据 IPC/JEDEC J-STD-020标准、焊接只在短时间内完成一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    以下是有关推荐焊料曲线的文档: https://www.ti.com/lit/an/snoa292j/snoa292j.pdf 

    该表指定了260°C 的最高焊接温度和3秒的建议停留时间。

    正如 Clemens 指出的、焊料曲线与器件的最高工作温度和最高贮存温度相差很大。 请参阅数据表中的绝对最大额定值表、贮存温度应小于150°C、工作结温必须小于150°C。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Zach、

    感谢您的回复、他们确实很好地解决了我对产品的疑虑。 如果您对其进行了评估并且您可以透露、我只有一个技术好奇心: 150°C 时的限制因素是什么? 比如封装材料或者其他一些材料、或者高温下还会发生一些电子改造?

    此致、

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    最大结温受到限制、以防止器件进入热失控状态。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Zach,谢谢你解决了我的所有疑问

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Zach!

    抱歉还有一个问题:如果器件不运行、那么高温问题不应该因为器件无法进入热失控而降低吗?

    谢谢!

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    将器件暴露在 高温下会严重加速器件的老化并降低器件的寿命。 此效应在极端温度下会呈指数级变化、因此存储温度在150­°C 下具有绝对最大额定值。

    与工作温度相比、存储温度降低是正确的、但仅在低温范围内。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常好,谢谢你的解释,现在已经很清楚了!

    此致、

    弗朗切斯科