This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:在10MHz ²下的性能

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346042/trf37d73-performances-at-10mhz

器件型号:TRF37D73

您好!

数据表指出 TRF37D73的工作频率范围为1MHz 到6GHz。
我的客户想在10MHz 处使用 TRF37D73。
不过、数据表中的所有图并未显示低于300MHz 范围的性能。

TRF37D73真的能够用于10MHz 吗?
10MHz 期望获得哪些性能?
如果 TI 可以展示10MHz 的一些性能数据、那会非常好。

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:

      是的、TRF37D73可以在从1MHz 到6GHz 的范围内使用。 请参阅此 设计指南 、其中显示了低频条件下的性能和电路修改。

    此致、

    赫鲁迪