This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:DISABLE 引脚为高电平时的 SPICE 模型行为

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340188/tlv1805-q1-spice-model-behaviour-when-disable-pin-is-high

器件型号:TLV1805-Q1

您好

TI 提供的 SPICE 模型在启动时以及禁用引脚处于活动状态时的行为异常。  


尽管数据表显示它应在启动时处于高阻抗状态或在关断引脚处于激活状态、 Spice 模型仍保持高电平、并且其阻抗非常高。  
它即使在1k Ω 下拉电阻器时也保持高电平。  
无负载连接到输出端。
电源电压为22V。

我使用以下电路进行测试。 同相输入接地。
输出通过1k 下拉。
反相输入电压为10V。
导致此行为的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    型号不正确。 就像当关断引脚处于活动状态时、比较器被建模为在 V+引脚附近变为高电平。  但您的观点是正确的、即输出应为高阻抗状态。  

    请尝试改用此 SPICE 模型。  SNOM764.ZIP 模型具有不正确的行为。  

    e2e.ti.com/.../snom663a-_2800_5_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chi

    工作原理。

    但 SNOM764声称是一个更新的改进版本。  

    如果可以从网站上删除故障模型、则会更好。 我浪费了很多时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Damith。 将删除有故障的模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi

    谢谢。 该模型在某些电压方面也存在一些问题。 可以在22.5V 但不是23V 或23.5V 下工作。 但该模型至少在 ENABLE 引脚置位时将输出保持为低电平。  不清楚为什么这些模型会如此。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    抱歉。 您能解释一下自己看到了什么问题以及电路的功能吗?

    您能否与您的项目文件共享? 您可以通过转到 file -> Archive Project 来执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未收到您的来信、因此我要关闭此帖子。 如果您还有任何问题/更新、请回复到该主题。