This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:跨阻放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345933/ths4304-transimpedance-amplifier

器件型号:THS4304

您好、专家

我的应用是将15MHz 信号从光电二极管转换为 FPGA。

来自 PD 的电流大约在16uA 到2uA 之间。

电源限制为3.3V (单电源)。

因此、我要在此应用中使用 THS4304。

我知道输出摆幅需要另一级。

我的目标是将输入电流信号转换为有意义的电压幅度、供下一级使用。  

我使用以下电路配置。

我从交流分析中得到以下图表。  

有人能告诉我错过了什么吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tsohan:

    您是否曾尝试将 THS4304的同相输入偏置为非零电压?  例如、您可以尝试1.65V 的1/2 Vs。  在单电源配置中、通常将同相输入偏置为直流电压。

    如果您仍然遇到问题或希望帮助仿真您的电路、请回复并告知我。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec

    非常感谢。

    我确实计划 在电路的同相输入端添加基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tsohan:

    我会回顾一下您的电路、看看我是否能提供一个使用 THS4304的良好示例或解决方案。

    此致!

    亚历克