This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:降压直流/直流稳压器的电流感应

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346506/ina180-current-sense-for-buck-dcdc

器件型号:INA180

我将使用 INA180来监测直流/直流电流。 INA180放大电流检测电阻两端的电压、呈现与示波器上观察到的正弦波形。 因此、尽管输出电流和电压保持稳定、我的 STM32 ADC 仍会以电流检测值记录正弦波图形。 如何平滑 INA180输出电压来获得正弦波的平均值、即实际 Iout? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我首先想知道 INA180驱动的输出是哪种类型的 ADC?

    另外、  如果 INA180的输出驱动 SAR ADC、请观看《用于驱动 SAR ADC 的电流分流放大器的注意事项》。

    如果是、您可能必须实施电荷桶滤波器、如注意事项应用手册中的滤波器:

    您对输入进行滤波。 我建议增加 C17的大小。 这将降低输入滤波器的3dB 截止频率、并有望消除您在输出上看到的噪声。 这将使器件对输入端的噪声不太敏感、并防止其传播到输出端。  

    此致、