This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:适用于直列式电机控制应用的电流检测(SBOA172)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346347/ina240-current-sensing-for-inline-motor-control-applications-sboa172

器件型号:INA240

您好!

应用报告 SBOA172中提供了与 INA240的输出响应相对应的几个波形、这些波形涉及输入共模阶跃变化。 但是、我对这些波形有一个很小的疑问。 施加阶跃变化后、在上升波形和下降波形中都会观察到 dv/dt 变化。 在图5中、INA240会响应上升波形和下降波形。 然而、在图8中、INA240响应仅对应于下降沿、而不对应于上升 dv/dt。 为什么会这样呢?

 这里提供了应用报告的链接、

此致、

Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    我认为最可能的原因是上升沿和下降沿的斜率不同。 在较长的上升时间下、该器件不会表现出明显的干扰。

    图5和8是使用不同驱动器获取的–图5是使用 GaN 半桥获取的、而图8是使用基于 BJT 的旧版 BLDC 驱动器获取的。

    此致、Guang