This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA202:SPICE 仿真异常

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346310/opa202-spice-simulation-anomaly

器件型号:OPA202

下面的电路直接源自下载后在 PSPICE 中运行的 OPAx202 SPICE 模型。 此问题非常奇怪、其它 TI 运算放大器 SPICE 模型不会出现此行为。 其实我从来没有见过这种行为,我有点老,并在这方面做了很长一段时间。

如果您将 R2设置为14.6K (或更低)并进行10或20mSec 的瞬态仿真、它将运行正常、并在一两秒钟或两秒钟内完成。

但是、如果将其设置为14.7K (或更高)、则需要一分钟的 时间才能运行、并且我的 CPU 风扇将处于全速状态。

现在这是关键字...您可以将 R1设置为较低的值(即增加增益、就像增加 R2一样)、它可以正常运行并在一两秒钟或两秒钟内完成。

我的要求是、是否有人可以在 TINA tor TI-PSPICE 中运行同样的操作、并告诉我这种行为是否存在?

或者...模型的作者是否已经知道原因?

提前入住

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    您的原理图文件中肯定有损坏的地方-我看不到您描述的任何问题 (请参阅下文)。 请使用随附的原理图运行仿真、如果您仍有问题、敬请告知。  如果是、请使用随附的仿真文件进行回复、该文件包含特定的输入源设置。

    e2e.ti.com/.../CM-OPA202.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克:

    谢谢,所以我从头开始重建了电路,确实问题解决了,所以你的"腐败"理论看起来是赢家。

    模型上的工作做得很好! 模拟 FAST!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝 您设计顺利!