请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA544 您好!
我们将两个封装 OPA544应用为发射极跟随器。
在空载条件下、OPA544T 的功耗约为100mA、而 OPA544F 仅约为25mA。
我们想问一下 OPA544T 在无负载时的功耗是否正常?
您能否提供一些有关 OPA544T 和 OPA544F 功耗比较的测试数据?
Br
周杰伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jay、
Unknown 说:我们想问一下 OPA544T 在无负载的情况下功耗是否正常? [/报价]由于芯片相同、所有封装的静态电流都相同。 静态电流约为 ±12mA (典型值)。 采用 ±35V 双电源轨时,空载条件下的功耗约为12mA = 0.84W。
Unknown 说:您能提供一些关于 OPA544T 和 OPA544F 功耗比较的测试数据吗?在功耗方面、它们应该大致相同。 不同的 Si 裸片之间存在一些静态电流变化、但总体而言它们应该是可比的。
对于不同封装的静态 Tj 温度、可以说是一样的。 热指标的列出方式与典型值相似、因此如果静态功率相似、这些封装中的这些 Tj 应该是相等的。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德
[/quote]