This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:输出干扰与变化间的关系

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347303/opa192-output-glitch-as-vs-change

器件型号:OPA192

大家好、

在我的客户案例中、OPA192配置为高侧电流检测电路、Vs+来自上游反激式转换器辅助绕组。 辅助绕组没有稳压、因此 Vs+将根据辅助绕组上的不同负载在18V 和21V 之间变化、我的客户观察到、当 Vs+移动时、OPA192的输出电压也会变化。

此行为是否与 P/N 转换区域相关? 还是与 PSRR 更多相关?

根据 OPA192数据表、P/N 转换发生在(V+)–3V 和 (V+)–1.5V 之间、该规则是否适用于所有电源电压范围?   

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    1.  (V+)–3V 和 (V+)–1.5V 的 P/N 转换范围适用于整个 指定的电源电压范围。
    2. 要考虑的一个关键点是、P/N 转换在共模电压移至与正电源相差1.5V 至3V 的电压时发生。  我在您的帖子中未看到有关共模信号的详细信息。  但是、高侧检测通常使用差分放大器完成、如本文档中所示:   https://www.ti.com/lit/ab/sboa347a/sboa347a.pdf 。  请注意、运算放大器的共模电压是运算放大器同相输入端的电压。  差分放大器通常具有高增益、放大器上的共模电压接近分流电阻器所处的电压。  因此、如果运算放大器电源与正在监测的电源电压相同、则可能位于 N 区域中(接近 V+)。
    3. 对于 OPA192、PSRR 会引起1uV/V 的偏移漂移。   当共模通过交叉区域转换时、转换区域中的失调电压可能会移动70uV (请参阅图13和14)。  该漂移将乘以放大器增益。  如果客户看到的班次比这多得多、我认为还有另一个问题。 本文档介绍了共模和输出摆幅限制:   https://www.ti.com/lit/wp/sboa583/sboa583.pdf  
    4. 为了提供更好的答案、我需要查看电流检测电路的原理图。  请包含流经放大器分流器和电源电压的电压和电流水平。  另外、放大器的输出漂移有多大?  最后、我建议客户使用示波器观察放大器输出 并寻找振荡或其他异常交流输出信号。  我知道电路可能会测量直流或极低频信号、但放大器有时会由于容性负载和其他问题而产生交流振荡。  这种问题经常被忽略、因为电路中没有出现直流操作和交流问题。

    此致、 艺术