This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:IN+和 IN-上的电压

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346385/lmp8640-voltage-on-in-and-in-

器件型号:LMP8640

大家好、

客户反馈、当为 LMP8640提供5V 电压时。 IN+和 IN-引脚上有1.1V 电压。 我想知道这是偏置电流和 Rin 造成的。 您对原因有什么看法吗? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我假设输入是悬空的、并且正在测量器件的 VCM。  在这种情况下、这是由输入结构造成的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    那么 Vs 和 Vcm 之间的关系是什么? 客户如何在此处确认1.1V 正确?

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我了解的是输入结构。 您可以帮助说明哪种结构会导致这个 VCM? 客户想知道细节。 我想知道您是否可以分享更多的细节。谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruixin:

    如果输入结构是悬空的、它通常会均衡成具有0电流。  由于在电压变为负值时会有更多的 IB、如 IB 与 Vcm 中所示、您可以看到0IB 约为1.8V。   当出现0Ib 时、因为它是浮动的、仍然存在一些寄生压降、导致它大约为1.1V