This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:2.4GHz 和低于1GHz 的覆盖范围、性能相似

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340840/launchxl-cc1352p-range-in-2-4-ghz-and-sub-1-ghz-with-similar-performance

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

大家好、

我一直在做一些测试来评估2.4GHz 和 Sub-1GHz、目标是查看它们在范围方面有多不同。

我使用 Smart RF Studio 7通过 PacketRx/PacketTx 选项执行这些测试。

在第一个测试中、我使用了 LPCC1352P2发送数据包和 LP1352P1接收数据包、运行频率为2.4GHz、配置如下:

Sub-1GHz 测试通过 LPCC1352P1发送和 LPCC1352P2接收数据包来完成、配置如下:

测试结果相当令人好奇:

当我们讨论 dBm 值时、低于1GHz 的器件具有更好的性能、但当我达到大约170米时、没有任何测试可以更改数据包。 环境不是一个开放的地方、因此我知道我将无法到达很远的距离、但令人奇怪的是、它们都在相同的距离附近失去了连接。 我原本以为通过低于1的解决方案能够实现更远的传输距离。

这让我问、除了在软件中启用"HIGH PA"选项外、是否还需要进行任何设置。

我使用 Launchpad 的 PCB 天线进行了这些测试、它是否足够或者我是否需要使用另一个? 我注意到、Launchpad 中有3个用于放置天线的插槽、其中一个名为"PA"、我需要使用它来启用高 PA 还是支持 PCB 天线?

谢谢!

谢谢、
爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    该 PCB 适用于基本测试;附加的连接器主要用于传导测试目的、因此您无需使用其他天线-输出功率不会影响这一点。

    在不知道您的测试环境的情况下、位置5是否存在干扰?

    我建议首先参考以下应用手册、并逐步了解所概述的步骤:

    您可以将以下工具与 SWRA479 为了帮助获得您的预期距离的初步估算:  

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我测试的环境在位置5处没有干扰源。 信号基本上会穿过玻璃窗和少数几棵树。

    我正在使用范围估算器、不知道我必须在天线的平均有效增益中设置什么值。 如何定义该值?

    是否存在环境本底噪声干扰的默认值?

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    对推迟答复表示歉意,因为当时是国庆节。

    1.

    这是 LAUNCHXL-CC1352P1上使用的集成 PCB 天线: https://www.ti.com/lit/swra227 

    因此、您可以选择"DN024 - 863 -928 MHz (CC_Antenna_DK2_#9;)"选项

    另请参阅以下主题中 RGW 突出显示的回复、了解为何使用平均有效增益: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/706836/cc2640r2f-bt5-lrm-practical-sensitivity-in-the-range-tool 

    2.

    使用 SmartRF Studio 可了解方案的本底噪声:选择要使用的射频 PHY 设置、然后将器件设置为"连续 RX"模式。 RSSI 值将指示您周围环境的噪声水平。

    此致、

    扎克