This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:放大器的基本设计和电阻器值的计算

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345155/lmv321-basic-design-for-the-amplifier-and-calculation-for-resistor-values

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件:LM321

我有一个包含 LMV321和 LM321的基本运算放大器电路图、如下所示。 两个运算放大器 IC 的基准电压为2.5V。 输入电压为5V。 我想用3.3V 重新设计电路、保持与2.5V 的基准电压相同。 因此、基本而言、我需要了解设计配置以及电路中电阻值的计算方式。 我搜索了两款运算放大器的数据表、完全感到困惑。 请提供详细的计算方法、以便对3.3V 设计有所帮助。 电路示意图如下所示。

此致、

斯利尼蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinithi:  

    欢迎使用 E2E!  

    您能否澄清几个方面:  

    • 在左侧切断的 LMV321之前的输入级是什么?  
    • 什么直接连接到 LM321的输出?  
    • 您正在尝试针对3.3V 重新设计电路的哪个部分? 是否已将 LMV321的输入(用绿色圆圈标出)、2.5V 基准电压(蓝色)或电源电压(黄色)?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    大家好。

    非常感谢您的回复。

    请找到以下问题的答案。

    • 在左侧切断的 LMV321之前的输入级是什么?  

    LMV321之前的输入级是来自 STM32G4 MCU 的1.2KHz/2.2KHz PWM 信号。

    • 什么直接连接到 LM321的输出?  

    运算放大器 LM321的输出直接连接到 TI 的模拟开关74HC4066的输入端

    • 您正在尝试针对3.3V 重新设计电路的哪个部分? 是否已将 LMV321的输入(用绿色圆圈标出)、2.5V 基准电压(蓝色)或电源电压(黄色)?  

    我正在尝试重新设计电源电压(以黄色突出显示)

    此致、

    斯利尼蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinithi:  

    感谢您对原理图的阐述和重新设计。  

    您想通过此设计实现哪些所需的输入和输出电压?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    再次感谢您的答复。

    所需的输入是-20 mA 的 HART 信号、该信号具有1.2KHz 低频(对于4mA)和2.2KHz 高频(对于20mA)的 FSK 信令以及2.5V 的电压基准。 所需的输出电压为2.5V。

    此致、
    斯利尼蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinithi:  

    要考虑的一个限制是将电源电压从5V 降低到3.3V 时运算放大器的输入和输出限制。  

    请观看此处有关运算放大器输入/输出限制的视频: http://ti.com/video/6279999026001

    LM321到来自正电源的上余量有限、因此如果使用较低的电源电压、则高端上的输入和输出余量会减小。 如果超过该区域、运算放大器的行为将是非线性的。  如果您需要更宽的范围、那么轨到轨 运算放大器是更好的选择。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ashley 为您提供的宝贵信息。

    此致、
    斯利尼蒂