This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740B:HS 模式结束条件、停止条件除外。

Guru**** 2823825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345167/ina740b-condition-of-ending-of-hs-mode-other-than-stop-condition

器件型号:INA740B
主题中讨论的其他器件:INA740

大家好、

从7.5.1.2开始、HS I2C 要求 MCU 以低于快速(400kHz)模式发送主机控制器的00001XXX。 之后、HS 模式可以持续多长时间? 它不会因停止条件而结束、没有其他事件触发到结束 HS 模式、是吗?

此外、您是否有描述代码00001XXX 的波形? 可见图像更易于理解。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi:

    一旦在器件内启用高速(HS)模式、只要主机使用重复的启动条件并且器件保持通电、该模式就会无限期地保持启用状态。 仅在主机发送停止条件后、器件才会切换回 FAST 或标准(F/S)模式。

    一旦器件处于高速模式、就必须遵守协议规则。

    将器件置于 HS 模式应如下所示。 红色部分是主机以标准或快速模式发送 HS 代码。 在第8位之后、器件不进行确认、并且 SDA 被上拉。 SCL 也被上拉。 只要需要 HS 模式、这里就需要避免停止条件。 之后、主机启动一个重复的 START 条件并在没有 STOP 条件的情况下开始正常的读取/写入通信。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢! 我想我能理解。 如果客户想要重复读取4 INA740 (I2C 地址:0x40、0x41、0x44、0x45)并读取"测量的电流"(0x07)、是否低于 I2C 消息?

    向寄存器指针写入适当的值 0x40、然后写入0x41、写入 0x44、 写入 0x45、再进入 HS 模式、然后分别重复读取。 请参阅附件以方便理解。

    e2e.ti.com/.../INA740_5F00_I2C-Timing-Chart.xlsx

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellp、

    这是可以接受的方法。 不过、您可能需要通过在 INA740地址字节之后写入 HS 代码来为每个单独的 INA740启用 HS 模式。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果是、我认为客户顺序不起作用。 当客户要分别进入 HS 模式时、应按以下方式发送、正确吗?

    0x40 -> 0001XXX -> 0x41 -> 0001XXX -> 0x44 -> 0001XXX -> 0x45  -> 0001XXX    

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hideki、

    您在发送 HS 代码时不需要指定地址。 发送 HS 代码会将总线上的所有 INA740设置为 HS 模式。 这里是一个链接到另一个帖子供参考。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983578/ina231evm-i2c-high-speed-mode

    此致、

    彼得