This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:INA238功率监控器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346340/ina238-ina238-power-monitor

器件型号:INA238

尊敬的先生/女士:

我需要有关 INA238电源监控器 IC 的帮助。 假设 IC 接地参考名称是 GND。 INA238的电源电压为5V。  

我有另一个具有不同接地基准的电源、我尝试监测来自该电源的电流。 假设该电源的接地基准为 GND_SUPPLY。  

我可以成功测量分流电阻器上的电流。 但我无法测量 VBUS 引脚上的电压。 VBUS 引脚连接到 IN-引脚。 我根据 GND 基准而不是根据 GND_SUPPLY 基准测量 VBUS 上的电压。 我需要根据 GND_SUPPLY 接通 IN-上的电压。 因为我将测量该电源上的电流。 我根据 INA238数据表中显示的参考原理图设计了电路。 在数据表中、接地基准也不同。  

您能帮助我解决这个问题吗?

以下原理图来自数据表。 48V 接地基准与48V 电源基准不同。 我根据 INA238接地基准测量 VBUS 引脚上的电压、但需要根据48V 电源接地基准测量该引脚上的电压。  

此致...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hakan、

    我认为数据表中的图表有点令人困惑。 负载和 INA 应具有相同的 GND、否则 INA 将没有用于测量 VBUS 的参考点。  请 将 GND 连接在一起、之后一切都应按预期运行。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的反馈。 由于设计标准 İ 不应将它们连接在一起。   对我来说,认识这个问题也太迟了。 我需要重新设计我的项目。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hakan、

    在进行新设计时、如果您需要在负载和 MCU/处理器之间实现隔离、则可以使用数字隔离器、类似于以下设计:

     https://www.ti.com/tool/TIDA-00313 

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608

    请注意、如果您按照这些设计进行操作、以确保所用 的数字隔离器与所用 INA 的电压逻辑电平(包括逻辑低电平)配合工作(并注意、许多隔离器每侧的规格不同)。

    此致、

    米奇