This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:芯片应用问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347721/lmh2110-application-issues-of-chips

器件型号:LMH2110

我们有一个支持 LTE 和 NR 标准的前期研究项目。 请帮助确认 LMH2110TMX/NOPB 是否可以满足 NR 和 LTE 的电源检测要求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有、请推荐符合 NR 和 LTE 功率检测要求的高性能芯片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NR 和 LTE 之间的差异应是调制方法。 您能否确认此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有专为 NR 设计的电源检测芯片、或者这个芯片是否也符合用于功率检测的 NR 调制方法? 目前、此场景中的应用仍是指 LMH2110TMX/NOPB、PA 的功率输出符合2类和3类。 该产品最可能用于汽车产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

       是的、LMH2110可用于 LTE 和 NR、因为它是一款 RMS 检测器、可支持不同的调制技术。 但在6GHz 和8GHz 等较高频率下、可以检测到-20dBm 到+5dBm 的功率级别。 能否确认 LTE 和 NR 的频段?

    此致、

    赫鲁迪