This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:使用 PSpice 进行 Monte Carlo 分析

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347258/tlv9064-monte-carlo-analysis-with-pspice

器件型号:TLV9064

大家好、

我的客户正在使用 PSpice 来实施 Monte Carlo 分析。 我的问题是:

1.在 TLV9064 PSpice 模型中设置的失调电压/漂移误差值是什么? 它是固定的典型值还是如8.11中所示的图(图1和图2)?

2.如果它是可变的、 那么除了电阻和电容的容差外、PSpice 还考虑了  蒙特卡洛分析中 TLV9064的误差变化吗?

此致、

兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    Unknown 说:
    1. TLV9064 PSpice 模型中设置的失调电压/漂移误差值是多少? 它是固定的典型值还是与8.11中所示的图(图1和图2)类似?

    我们根据下述电气特性表中的典型值设置模型的失调电压误差值。 在为25°C 行为设置模型时、我们不考虑漂移。  

    Unknown 说:
    2. 如果它是可变的、 那么除了电阻和电容的容差之外、PSpice 还考虑了  Monte Carlo 分析中 TLV9064的误差变化吗?

    Monte Carlo 分析不会改变运算放大器模型。 可以通过一种方法更改失调电压、但它有点复杂、我以前从未尝试过它。 基本上、您将使用电流源在电阻器上生成电压。 这样、当您运行蒙特卡洛仿真时、电阻器的变化会导致同相输入引脚上的电压源发生变化、从而间接改变偏移电压。

    我在以下示例中添加了另一个电源、其中一个电压极性发生翻转、因此它涵盖负偏移电压范围和正电压。 此外、我还有一个失调电压调零器、将失调电压中心为零、以便简化计算。  

    您可以看到、它有一点卷积、需要额外的数学运算来确保您捕获整个预期失调电压范围。  

    总之、这是可能的、但需要一些工作。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的回复。

    另一个问题是:漂移的最大值和最小值是多少? 在 DS 中、只有一个典型值。 谢谢!

    此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    此图与±0.53uV/C 的值之间有什么关系?

    此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    另一个问题是:漂移的最大值和最小值是多少? 在 DS 中,只有一个典型值。

    我们不保证最大/最小值。 也就是说、失调电压漂移确实遵循高斯分布、因此对于足够大的样本大小、典型值将约占器件总数的68%。  

    此图与±0.53uV/C 的值之间有什么关系?

    [/报价]

    这是偏移电压分布。 您可以看到、典型值表示大多数单位落入曲线中。 这也使您和客户更好地了解尾部在哪里有效"结束"。 由于我们不能保证最小/最大偏移电压漂移、因此可能会有器件的漂移超过此处所示的数据、但它们在总数量中所占的百分比非常小。  

    此致、

    R·克利夫