This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6022:LMC6022是否是低噪声运算放大器?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6022, OPA196, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347730/lmc6022-is-lmc6022-a-low-noise-operational-amplifier

器件型号:LMC6022
主题中讨论的其他器件: OPA196OPA928

LMC6022是否是低噪声运算放大器? 如果不能、请推荐具有类似参数和更具成本效益的低噪声运算放大器。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、放大器的宽带噪声与静态电流 IQ 成反比、因此、在 IQ 仅仅140uA 的情况下并非意外到一个低噪声的运算放大器(42nV/rt-Hz)。 如果噪声是最关键的、OPA196在相似的 Iq 上的噪声降低了近3倍(15nV/RT-Hz)。  如果低 IB 也很关键、请考虑我们最新的 OPA928。