This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:INA301

Guru**** 2781855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346343/ina301-ina301

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件: INA302

尊敬的诸位

: 我要寻找 INA301的 Spice 模型、它们也实现了锁存模式。 如果加密是可以的。 感谢您的关注、此致 萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    对此我很抱歉。 我们将开始更新模型。

    同时、您可以使用在功能上等效的 INA302 SPICE 模型。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    感谢您的回答。 与此同时、我们决定在我们的项目中使用器件 INA381A2、现在我将使用网上提供的模型进行仿真。

    在 INA381A2的数据表中、我发现"要清除警报、必须将 RESET 引脚拉至低电平、至少持续100ns"、但在仿真中、需要更长的低电平时间来清除警报。

    您是否确认数据表上写入的内容(100ns 的复位低电平以清除锁存)、并最终确认如何修改 SPICE 模型以使其与数据表保持一致。

    非常感谢、此致

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sal、

    数据表将始终覆盖使用仿真模型测量的任何行为、因此我确认了数据表中的该规格。 我可以了解这一点。 可能可以是对网表中的 LATCH_CONTROL 子电路进行的调整。 我需要更多时间(大约一周)来调查此事。

    此致、

    彼得