This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:我可以通过20kΩ 上拉电阻器将 LM2903输出连接到52V 吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347081/lm2903-can-i-connect-lm2903-output-to-52v-through-a-20k-pull-up-resistor

器件型号:LM2903

您好、 我可以  通过20kΩ 上拉电阻器将 LM2903输出连接到52V 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、     当 V+电源电压为+5V 时、我是否可以通过20kΩ 上拉电阻器将 LM2903输出连接到52V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ping。

    否。

    绝对最大值为36V。 我们绝不容忍超过数据表规格。 52V 进入击穿区域-因此会发生损坏。

    负载是多少? 可以对输出进行分压、还是使用外部晶体管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、明白了。

    谢谢