This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:SIMPLIS 模型的要求

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348320/tl331-requirement-of-simplis-model

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015

尊敬的先生/马安先生:

        我想在 SIMetrix 软件中对 TIDA-010015 (480W SMPS)设计的原理图进行仿真。 但为此、我必须使用 TL331的 SIMPLIS 模型。 但很遗憾、我没有获得 IC 的 SIMPLIS 模型。 TI 网站上只有此 IC 的 PSPICE 模型。 如何解决该问题?

我正在等待您的回复。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔盖亚

    感谢您的发帖。  据我们了解、SIMPLIS 在我们模型的子电路架构方面遇到了难题。  遗憾的是、我们没有可在 SIMPLIS 中工作的版本。

    卡盘