This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TLV7011DCKR 的 VEE 引脚

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348266/tlv7011-vee-pin-of-tlv7011dckr

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件:TLV7012

大家好、  

我们是否可以将  TLV7011DCKR 的 Vee 连接到接地端?

对于 TLV7011DCKR、DS 中的状态为非状态、而是 TLV7012/22。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。  是的、大多数应用的目的是将 VEE 连接到 GND、因为系统需要以 GND 为基准的输出逻辑电平。   

    卡盘