This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:如何在设计中实现4通道0-2V V/I?

Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343592/xtr117-how-to-implement-4--channel-0-2v-v-i-in-a-desgin

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111

在我的设计中,振动 Sesor 有 x , y , z ,温度 电压输出分别。   

使用4个 XTR117 转换四通道电压,方框图如下所示:

  

1.  使用第一个 XTR117 Vreg 引脚为传感器供电,是正常的吗?

2.  可以 连接 四个 IRET 引脚吗?   如果不是,如何做?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能上传方框图的更高分辨率的图像吗?

    Unknown 说:
    1.   使用第一个 XTR117 Vreg 引脚为传感器供电,它是否正常?

    以 IRET 为基准的5VDC 或 Vreg 具有拉电流限制。 VREG 必须提供低功率5Vdc 负载、电流必须限制在3到3.75mA 范围内。 Vreg 压降、如下图所示。 是的、它可以驱动它、但当不存在输入信号时、每个 XTR117内部的总聚合电流必须小于3.75mA @5Vdc。  

    Unknown 说:
    2.   能否 将 四个 IRET 引脚连接在一起?   如果不是,如何做?

    您无法将所有 IRET 引脚连接在一起。 必须单独处理通向 IRET 的每个电流分支、而 IRET 是独立的浮点节点。  

    下面是一个仿真示例、其中输入为0V 至3V、输出为-20mA、Rload = 500欧姆(用于将 Iout 转换回电压)。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-0_2D00_2V-to-4_2D00_20mA -03312024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    或者、您可能必须为该应用使用 XTR111。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我现在要结束本次调查。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该传感器 有 三个0-3V 电压输出,所以 我需要三个 XTR117吗?  如何解析传感器芯片电源?  是否可以使用 除 XTR117的 VREG 之外的独立5V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要三件 XTR117吗?  [/报价]

    根据初始原理图、您可以使用 X、Y 和 Z 轴进行感应。 是的、您需要具有3个独立的 XTR117电压至4个-20mA 电流转换 IC。  

    如何解决传感器芯片电源?  [/报价]

    如果您的传感器是低功耗类型并且能够以5V@ 3.7mA 的电压供电、那么5Vreg 将能够驱动它。  

    如果传感器电流消耗的板载 Vreg 超过3.7mA @5Vdc、那么我们需要找到替代方法来实现 电压至4 -20mA 电流转换。

    我可以使用 除 XTR117的 VREG 之外的独立5V 电源吗
    [/quote]

    您可能无法使用 XTR117 (2线电流环路变送器)设计此电路、因为不同的5Vdc 也必须以 IRET 引脚为基准。

    这可以使用 XTR111 发送器实现、该发送器称为3线电流环路发送器、传感器的 PS 可以将感应电流驱动到 GND。 您可以使用单独的5Vdc PS 驱动传感器并将所有 GND 连接在一起。  

    这是 XTR117示例中的2线变送器、其中 IRET 节点必须悬空。  

    在 XTR111示例中、这是3线变送器。

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_0_2D00_3V_5F00_to_5F00_4_2D00_20mA -04112024.TSC

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote][/quote]