This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H199-SEP:适用于直流输出应用的最大容性负载

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4H199-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347434/opa4h199-sep-maximum-capacitive-loads-for-dc-output-applications

器件型号:OPA4H199-SEP

你好 :)

OPA4H199-SEP 的数据表表明、它能够耐受大容性负载(电容为5nF、Riso 为50欧姆)。 在我们的应用中、我们希望将 DAC 控制的直流偏置转到传感器。 该传感器的数据表建议在每个直流偏置上使用大约15uF 的本地去耦-其中一些偏置需要具有<10uV RMS 电平的集成噪声。 此放大器可实现这一点吗? 也许您对确保稳定性的薪酬策略有建议。 我实际上还没有尝试进行仿真、请告诉我模型是否足够准确。

感谢您的帮助!

亚当