This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:并行多器件

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344677/ina381-q1-multi-device-in-parallel

器件型号:INA381-Q1
主题中讨论的其他器件: INA381

大家好、

我是否可以知道我是否可以利用全部三个 INA381-Q1并将它们连接到同一个 Rsense?

我们会将 VOUT 引脚连接到每个 INA381-Q1中的 CMPIN 引脚、并为每个 CMPREF 引脚设置不同的阈值(CMPREF)、以获得不同的触发(/ALERT)条件。

所有/ALERT 引脚将连接到 MCU 的 GPIO0/1/2。

但由于源是相同的、所以我想知道这种连接是否有任何副作用。

如寄生电容或失调电流。

我们通过该 Rsense 的目标电流为20mA ~ 100mA。

如果您有任何疑问、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将看到的最大影响是 INA381器件的额外输入电流将在电阻器上产生额外的压降、这将导致测量轻微变化。 对于 INA381、输入偏置电流通常为80µA、因此应该会有大约0.24mA 的额外误差电流、即您尝试测量的20mA 电流的1.2%。 这将是主要效果、我相信这些器件会像您预期的那样正常工作。

    我很好奇;您将这些器件一起使用后会实现什么目标? 请记住、 这些器件的主要误差规格相似。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Levi:

    不好感谢你的评分

    我将通过电子邮件向您发送方框图。

    首先关闭此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Levi ,

    还有一个问题。

    我知道比较器器件的 VIH 和 VIL 的定义了吗?

    如果我们使用 VOUT 作为 COMPIN、那么我们必须确保 COMPIN/COMPIN VOUT 引脚的电压大于内部比较器可以工作的1.4V?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    我可以有你的评论吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    很抱歉我在旅途中迟到了回复,无法回复。

    VIL 和 VIH 规格是指比较器的数字输入引脚、唯一的数字引脚是用于将器件切换至锁存模式或将其切换至锁存模式的 RESET 引脚。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    ~我看到了。

    感谢你的帮助。