This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:轨到轨问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074H, LM2904, TL084H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347248/lm2904-rail-to-rail-issue

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: TL084H、TL074H

大家好、

LM2904是否是轨到轨器件? 我在数据表中没有找到它。

TL084H 怎么样?

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    您可以在"产品详细信息"中看到器件在输入和/或输出侧是否为轨到轨。 在数据表中、要查找的规格是输入范围的"共模输入范围"和输出范围的"输出摆幅"。

    下面是 LM2904产品详细信息的屏幕截图:  

      

    LM2904只能在输入端(V-)摆动到负电源轨、但不能摆动到正电源(V+)、并且在输出端不能摆动到轨。

    TL074H 只能摆动到输入端(V+)的正电源轨、而不能摆动到负电源(V-)。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    谢谢! 非常详细! 这里没有问题。

    BRS、

    弗朗西