This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013:IC 故障后的输出状态?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197-Q1, LT1013, OPA2205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349082/lt1013-output-state-after-ic-failure

部件号:LT1013
主题中讨论的其他器件: OPA2205、OPA2197-Q1

团队、
如果 LT1013或 OPA2205 输入受损(EOS 或任何其他类型的故障等)、我们是否能够判断 IC 是否始终呈现给定的已知输出状态?

我们是否有一些放大器或 CMPS 始终呈现给定的输出状态、无论损坏或故障是什么?

对于按功能安全分类的 TI IC、我们提供"故障模式分布(FMD)/故障模式分析(FMA)等":
  https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html
这些类型的数据是否也可用于更标准的 AMP/CMP?

提前感谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我不相信我们有 LT1013或 OPA2205的这些信息。 您可以使用产品搜索来查找归类为"提供功能安全型"的器件。 此类别器件的产品页面上提供了故障模式分布。

    以下是 OPA2197-Q1故障模式分布示例:

    此致、

    扎赫