This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:输入信号电压、绝对最大值

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9152, LM358B, TLV9352, TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344563/tlv9352-input-signal-voltage-absolute-max

器件型号:TLV9352
主题中讨论的其他器件:LM358B、 TLV9102、TLV9152

您好!

LM358B 接受超过 V+的输入信号电压、最高可达40V。
我的客户正在寻找一款类似这样的双通道运算放大器 、它具有更低的失调电压漂移和更低的失调电流漂移。

那么我在 TLV9352中找到了以下描述。  
如果电流被限制在少于10mA 的水平上、这是否意味着它能够允许输入电压超过"(V+)+ 0.5V"?

我们是否有任何其他正常器件型号?

此致、
小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、  

    请指定应用的 V+和 V-。  
    如需更完整的答案、查看原理图会有所帮助。 请指定输入电压和频率范围。  

    要回答您的问题、是的、如果 V+为40V、那么如果输入高达40.5V -它不会损坏器件。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJello Carolina,

    其条件是

    V+= 12V
    V- = 0V
    输入信号=通常高达6V。 但由于噪声、假设最高约为20V。
    传感器输出和放大器输入之间有一个100欧姆的电阻器。
    ~、输入电流应限制在大约0.1 μ A 0.2mA。

    注释(3)表明、摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号的电流必须限制在10mA 或更低。

    如果输入电流限制在小于10mA、在这种情况下信号摆幅是否能够超过电源轨0.5V?

    此致、
    小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、  

    TLV9352不像 LM358B 那样接受高达40V 的电压。  

    但是、您提到的条件是:  

    Fengqian Wang 说:
    V+=12V
    V- = 0V
    输入信号=通常高达6V。 但由于噪声、假设最高约为20V。
    传感器输出和放大器输入之间有一个100欧姆的电阻器。
    因此、输入电流应限制在约0.1 ~ 0.2mA。

    这是正常的。 可接受的绝对最大共模电压为(V+)+0.5V = 12.5V (除非电流受到限制)。 这是由于运算放大器内部有 ESD 保护二极管、超过10mA 会损坏器件。  

    输出将为(V+)-余量=  

    消除条件后、运算放大器需要一些时间才能恢复:  

    之后、运算放大器将在共模电压范围内按预期工作:  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    感谢您的答复。

    让我确认一下我的理解是否正确。

    如果输入电流限制为低于10mA、则任何高于(V+)+0.5V 的电压都不会损坏器件。
    是这样吗?

    此致、
    小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Crolina:

    谢谢。 我们是否有任何其他类似的低成本器件?

    此致、
    小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、  

    LM358B 是否无法满足其成本要求?  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    是的、LM358B 成本足够低。
    他们可以使用它。 但他们理想情况下希望使用比 LM358B 更低的失调电压漂移和更低的失调电流漂移。

    TLV9352看起来成本相对较低、其偏移电压漂移比 LM358B 低。  
    然后我问这个问题。 如果我们有任何其他选择、我想知道。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oba-San、  

    如果它们将输入信号限制在10mA 以下、有很多可能的选择。 我可以提供参数表、以帮助根据需要按价格进行排序。  

    您能否分享应用正在使用的目标包? 请帮助说明、以便我们可以建议一个更高效的列表。  
    以下是 LM358B 中的引脚:

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    TSSOP 是目标封装。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oba-San、  

    下面是按高电压 TSSOP 封装进行筛选并按价格分类的参数表: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#480=2&1498=Catalog&2954=TSSOP&2955=8&261006=PW&1261max=12%3B180&sort=1130;asc&

    考虑到失调电压较低、我建议使用 TLV9352、TLV9102、TLV9152。 如果电流被限制在10mA、当输入信号大于 V+时、所有这些处理都没有问题。  

    我找到的最低封装价格是0.26美元的 TLV9102。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    感谢您的建议。
    我有疑问。 TLV9102和 TLV9152的电源电压绝对最大值为0 ~ 20V。
    如果输入电流被限制在少于10mA 的话、输入超过20V 是可以的?

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oba-San、  

    是的、这是可以的、因为 abs 最大电压是电源引脚。  

    祝你一切顺利。
    Caro