This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339B:内部保护二极管

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348760/lm339b-internal-protection-diode

器件型号:LM339B

大家好!

客户正在考虑 LM339B。
我担心它是否耐静电。 因此、我想知道是否安装一个额外的保护二极管。
安装保护二极管会增加成本。

好的、这里有一个问题。 LM339B 是否有内部保护二极管?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、

    可以。 "B"版本具有专用的 ESD 保护。 它们表现良好、高达2kV HBM。

    但是、内部 ESD 保护设计用于在产品组装期间保护器件、并且 用于为最终产品提供保护。

    客户必须从外部连接提供外部 ESD 保护。

    TI 拥有外部 ESD 保护解决方案、我们推荐以下解决方案:

     https://www.ti.com/interface/diodes/esd-protection-diodes/overview.html

    ESD 保护理论不在本论坛的讨论范围内。 互联网搜索将显示许多资源。