This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:直流隔离电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349012/amc1311-dc-isolation-voltage

器件型号:AMC1311

您好!

AMC1311的数据表未指定60秒的最大直流隔离电压、是否有相应值?

我认为它的电压为7071V、这与其它的电压相似(在所附图片中)、因为它们均具有 Vrms = 5000V 并且通过了 UL1577。

您能确认一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    是的、应该是相同的。

    谢谢。