This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321

Guru**** 2508745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347487/lmh6321-lmh6321

器件型号:LMH6321

至少对我来说、LMH6321缓冲器的简化原理图令人困惑。

(1) 对于起动器、使用由2个圆组成的电路符号(仅限触摸)。 这个电路元件是什么? (电流源通常是重叠的圆、而 norator 是两个触摸圆、但如果 norator 是 norator、这似乎是一个奇怪的应用。)

(2) 是否有人了解任何有关 LMH6321设计的文献? 如果是,让我知道...

(3) LMH6321似乎是钻石缓冲区的一种变型,但第一级跟随者与钻石缓冲区的跟随者差别很大。 为什么? 它们的功能是什么?

谢谢  

Greg Mowry 教授

gsmowry@stthomas.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg 教授:

    我会就上述问题与设计团队进行核实、看看我们是否有可分享的文献。 请允许我花点时间了解更多信息。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Nick。

    我在等待着呼吸 :-)

    格雷戈

    Greg Mowry 教授

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    2个圆圈的电路符号表示电流源。

    LMH6321的设计是德州仪器的知识产权、因此我无法和大家分享该设计的具体细节、以及某些器件的工作方式和原因。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick 很好。 还有一个问题。

    等效电路是否合理准确? (不赠送 IP)

    Mowry 教授

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、图6-1是 LMH6321拓扑的简化框图、显示了开环互补跟随器的设计方法。 虽然它是简化的等效电路、但它相当精确。

    谢谢。

    尼克