This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:工作温度

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348274/ina168-temperature-operation

器件型号:INA168

早上好!

我一直在查看 INA168NA 的数据表、不知道为什么工作温度仅为3K 卷带的 P/N (P/N INA168nA/3K)定义、但不适用于250 un 卷带(P/N INA168nA/250)  

我想这是一个错误。 在 TI 网站上列出的 P/N 上也会执行同样的操作。

www.ti.com/.../INA168

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎工程师、

    我对这种令人烦恼的混乱感到抱歉。 这是一个简单的链接错误。 /250和/3k 可订购器件是完全相同的器件、具有完全相同的质量和可靠性 报告 、这两份报告都显示了整个温度范围的额定值。

    我可以确认两个器件具有相同的工作温度。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢!

    此致。