This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA992:OPA992S 输出查询

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345617/opa992-opa992s-output-query

器件型号:OPA992

您好!

我将使用 OPA992 6引脚放大器作为缓冲放大器。 电源输入为+12V 和-12V。 并且输入范围为+10V 至-10V。 我们将提供大约20mV 的关断信号、仍然是运算放大器无法获得的输出。 请查看我的电路图、让我知道问题出在哪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有接地引脚。 关断信号必须以 V-为基准。 您需要一个电平转换器;晶体管可能就够用了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Tejendra、  

    我们提供大约20mV 的停机信号[/报价]

    这是否意味着对"AXIS6_MOTOR_SERVO_EN"施加20mV 电压

    以下是数据表第6.311节的说明:

    放大器启用(以绿色显示)发生在(V-)和(V-)+ 0.2V、图中为电源时、这种情况会发生在-12V 和-11.8V 之间。  
    放大器禁用(以黄色显示)发生在(V-)+ 1.1V 和(V-)+20V 条件下、图中显示的是电源、这种情况会发生在-10.9V 和8V 之间。   

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    根据数据表、如果我们不使用关断引脚、IC 有一个内部100KE 下拉电阻到-12V。 但在本例中、如果没有外部下拉电阻器、它将无法工作。 问题可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原理图、您有一个外部上拉电阻器。 仅当引脚5保持开路时、内部下拉电阻才能工作。