This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:如何仅正确使用一个差分放大器输出?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348299/lmh5401-how-to-use-only-one-differential-amplifier-output-correctly

器件型号:LMH5401

我已经阅读了注释:差分至单端:当您只使用一个差分放大器输出时会发生什么情况  

而且我可以接受、没有共模抑制、失去3dB 增益、谐波不是主要目标。

但是、当我设置 TINA 模型并使用传输线模拟输出时、带宽显著降低、这是不可接受的。  

我已经为放大器配置了单位增益和分流电阻器。  

波特图振幅部分看起来不错、在~3-4GHz 时具有峰值、但相位部分 VF1 (在传输线之后)的变化要比其他部分快得多。  

对于阻抗匹配、我添加了一个39.8欧姆(根据数据表、在39到40之间调整、 封装中有一个10欧姆。)

可以在此论坛(https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/234485/lossless-transmission-line-in-tina-ti)中找到传输线模型。  

我缺少什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

        LMH5401仅通过使用一个差分输出即可用于差分转单端模式。 但是、在标准 EVM 配置中、当增益< 4V/V 时、它不稳定。

    请参阅此 设计指南 、使放大器在 G=1V/V 时保持稳定并相应地修改增益设置电阻器。

    谢谢。此致、

    赫鲁迪