This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:opa2192电源

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347805/opa2192-opa2192-power-supply

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA192

大家好、

我有一个有关 opa2192的问题、

请参阅随附的详细信息  

e2e.ti.com/.../drv8718-Issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    所有运算放大器都需要具有局部去耦功能。  在一定程度上、去耦是为了降低电源上的噪声。  去耦合还为放大器切换事件提供本地电荷。  对于某些运算放大器、如果没有局部去耦电容器、则会出现功能问题。  当电容器位于距离运算放大器50mm 的位置时、不视为局部去耦电容器。  放大器的功能可能按规定运行、也可能不按规定运行。  所有规格均使用本地去耦电容器进行测量。  我建议调整设计以包括局部去耦。  此建议一般情况下适用于运算放大器、并不特定于 OPA192。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的分享,我们的客户用这个电流感应,电源来自 drv8718电荷泵,它的电压约9V。 opa2192的输入信号是大约10mV、放大系数是100、我们可以看到它是一个直流分量、所以有2个问题要问您。

    问1:我们如何算出 opa2192 PSRR? 就像使用 pspice 一样?

    Q2,opa2192何时会出现功能问题,过压?  

    感谢您的全力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    1. 下面是通过手算进行比较的 TINA 仿真和图像、该图将仿真值与数据表中的 PSRR 值进行了比较。  本主题将在高精度实验室的 CMRR 和 PSRR 部分中介绍:  https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html 
    2. 通常、所有放大器(并非特定于 OPA192)都需要去耦电容器。  不使用电容器可能会导致器件出现严重的故障(例如振荡或明显的规格问题)。  我已经看到在一些情况下发生了这种情况、当时我忘记放置去耦电容器。  换句话说、在我多年的实验工作中、 我看到过器件无法正常工作的情况、因为我忘记焊接去耦电容器、 并且通过焊接去耦电容器(即器件通过去耦从异常状态变为正常运行)解决了该问题。  我从未对 OPA192进行过此尝试。  我们不会表征或测试没有去耦电容器的放大器。  您可以(或许可以)在不去耦的情况下连接该器件、并且它可以正常工作。  您可能会看到、许多器件在没有局部去耦的情况下工作正常、但有些器件的行为异常。  如果没有局部去耦、OPA192可能永远不会出现问题。  但是、由于该器件使用去耦进行了测试、并且某些器件在没有去耦的情况下会出现问题、 假设实验室中一些良好的测量结果表明所有器件的行为都相同。  关键点是、客户使用不带去耦的器件会面临风险。  我不能说什么电压或运行条件是正常或有问题的、因为这个条件未被测量或指定。  我知道这不是客户期望的答案、但他们必须添加去耦或接受风险。

    e2e.ti.com/.../PSRR-simulation.TSC

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我明白了。

    真诚地感谢您的解释。 我会将这些信息发送给他们。