This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:"PSpice for TI 中的仿真指南。"

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347424/ina181-guidance-for-simulation-in-pspice-for-ti

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015

尊敬的先生/马安先生:

              我将尝试通过 PSpice 为 TI 软件实现 TIDA-010015的参考设计。 但与此同时、由于 德州仪器库中用于设计的 INA181缺少该 IC、因此我在原理图中放置 INA181时遇到了问题。 如何解决该问题?

我正在等待您的回复。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    对此造成的不便、我深表歉意。 INA181似乎不在库中。 我们将确保重新添加此值。

    同时、您可以通过从产品页面下载模型、将 INA181.lib 和 INA181.olb 复制到仿真文件目录中、然后使用以下步骤以相当快的速度导入模型:

    0 -右键单击"Library"并添加.olb

    1 -单击"Edit Simulation Profile"按钮

    2-转至"配置文件"

    3 -点击 Browse、然后选择.lib 文件

    4 -单击"Add to Design"(添加到设计)(或"Global"(全局))

    5、6-单击"Apply (应用)"、然后单击"OK (确定)"。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

      非常感谢您的回复和关注。

    它已经根据你的指令算出来了。 我真诚地要求您能为我提供 INA181的 SIMPLIS 模型,因为我可以模拟它。

    我没有从 TI 网站获得此 IC 的 SIMPLIS 模型。

    我正在等待您的回复。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arghya:

    我们仍在开发 SIMPLIS 模型。 另外3个月内、我们可能无法在 SIMPLIS 中准备 INA181。

    此致、

    彼得