This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:平台查询

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348892/ina118-platting-inquiry

器件型号:INA118

早上好!

我只是想看看 P/N INA118U 或 P/N INA118U/2K5的平台是什么。

在数据表中 声明如下: 调用 TI | NiPdAu。

如果我们订购其中一个 P/N、我们是否会一直收到 NiPdAu?

我知道对于其他系列、它被定义为 Sn | NiPdAu、在这些情况下、我们可以接收 Matte Sn 或 NiPdAu、但我想检查是否存在  P/N INA118U / P/N INA118U/2K5 

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、如果未列出 Sn、则此器件当前仅随附 NiPdAu。  但是、TI 很多时候在不同的装配基地会使用不同的封装引线框、因此虽然 INA118目前与 NiPdAu 一起发货、但该器件的使用寿命可能不会继续如此。

    希望这对您有所帮助。
    迈克