This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:OPA838的 PCB 布局

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349126/opa838-pcb-layout-for-opa838

器件型号:OPA838

尊敬的所有人:  

在 OPA838的数据表中、有以下关于 PCB 布局的建议:

信号布线必须笔直、并且进出运算放大器的距离尽可能短。

2.反馈路径必须短而直接,如有可能避免过孔。

3.必须从放大器负输入和输出引脚的正下方去除接地平面或电源平面。

但是 我不清楚的是、 反馈跟踪 :   

其中提到:  将 反馈电阻器放置在 PCB 底部的引脚4和6之间

是否必须将反馈电阻器放在底层? 我是否需要删除 接地平面 还是接地平面?  

这是我目前在8层 PCB 中的布局、因此一切都在顶层、反馈电阻器和反馈环路中的电容器:

原理图:

布局:

您是否会提供一个参考 PCB 电路设计文件(Altium)或一个我可以遵循的 OPA 布局通用指南行? 我可以设计 一个具有所有必要注意事项的 PCB。 此外、我需要一些建议来改进 PCB 布局。

此致、

Behnam,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    这是一个增加了的有趣说明。 我建议在处理您的特定布局时参考我们提供的 OPA838EVM。 在遵循最佳 PCB 设计实践方面、EVM 是您的最佳选择。 EVM 的产品页面可 在此处 找到、用户指南可 在此处找到。 我还附加了特定于该 EVM 设计的光绘文件、作为另一参考点。 至于沿反馈路径移除平面的问题、我们强烈建议至少移除-IN/OUT 引脚下方的层以及与该引脚连接的焊盘、但有些人更倾向于移除这些引脚下方的层以及整个反馈路径。 OPA838EVM 设计删除了反馈路径上的层。

    e2e.ti.com/.../HSP024A_5F00_Gerbers.zip

    此致、

    伊格纳西奥