This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:350V HV 时出现问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348747/amc1311-q1-issue-at-350v-hv

器件型号:AMC1311-Q1

您好、Eva、

按照讨论的内容、我们可以跟进此处讨论的以下内容:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1346937/amc1311-q1-failure-at-350v-hv/5132402#5132402 

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我关闭了你的另一个帖子,然后回复这里。

    您最初提到器件在大约300V 时发生故障、现在在450V 时发生故障、是这样吗? 客户是否在这两次试用之间更改了任何内容?  

    客户看到的故障似乎是高侧正在断电。 我认为这是因为高侧电源处于建议的工作条件下。 该电压通常应为5V、但至少为4.5V。 看起来客户的电压是3.3V。 如果电源效率低下、 放大器的失调电压误差和漂移可能会增加或出现其他意外行为。

    请告诉我是否修复了错误!

    此致、

    评估