Other Parts Discussed in Thread: INA333, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
最近、我通过使用评估板尝试了几个实验:INAEVM-MSOP8和 INA333。 为了模拟负载单元(其惠斯通电桥标称电阻为360 Ω)和负载单元至5mV 的差分电桥电压。
看看上一次论坛中出现的类似问题、我就是通过试验电路板的布置、使电路变得简单一些。
V+= 3.3V、V-= GND、Vref = GND、增益= 455
原理图:

试验电路板布局:

为了模拟1mV 至4mV 的小信号、我将四个1 Ω 电阻器与1.5k Ω 电阻器串联。
对于1.086mV 信号、1 Ω 电阻器在 V+in 和 V-in 之间连接。 理论 Vout =增益*Vdiff = 1.086mV* 455 = 494.13mV DC
但观察 示波器测得的以下振荡 Vout 结果

对于2.26mV 的输入信号、观测的示波器振荡 Vout 结果

您能否告诉我、我是否需要更好的原理图或通过改进测量方法从示波器获得平滑的直流 Vout 信号?
谢谢。此致、
赛拉姆

。