This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:CM 电压范围(最大值) ACC 至 DS:(V+)-3.5V (?) /-2.25 V 电源电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA397, OPA325, OPA145, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348583/opa145-cm-voltage-range-max-acc-to-ds-v--3-5v-at-supply--2-25-v

器件型号:OPA145
主题中讨论的其他器件: OPA392、OPA397、OPA325

根据数据表、OPA145 CM 电压范围(最大值)为(V+)-3.5V。 但是、这些图表是在 Vcm = Vs/2时说明的、即使是对于+/-2.25V 电源。 我无法看到这些规格是如何兼容的。

有人能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalle:

    大多数 OPA145图形都是针对+/-18V 电源给出的、但对于任何处于+/-2.25V 电源以下的电源、其输入共模将为 Vcm =-1.25V  因此、为了满足以下线性范围:(V-)-0.1V < Vcm <(V+)-3.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marek

    我必须说这是真的令人失望。

    如果 OPA145不能在标准配置下工作、例如作为跟随器或在非反相输入为0V 且 V+< 3.5V 的反相放大器、我认为数据表非常误导性、因为它说该器件支持低至+-2.25V 的电源。 至少数据表应包含清晰的这些情况的测试电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalle:

    OPA145是一款高压器件(36V)、其大多数规格针对+/-15V 电源进行了优化。  尽管该器件在低至+/-/2.25V (或4.5V 单电源)的电压下工作、但它并不是低电源的最佳选择。  对于+/-2.25V 或5V 单电源、我建议使用低电压器件、如 OPA325、OPA392或 OPA397。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek、我将查看这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、 如果您还有其他问题、请告诉我。