This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:在 DDU 封装中替换 LMV393IDDUR?

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393LV, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348433/lmv393-lmv393iddur-replacement-in-ddu-package

器件型号:LMV393
主题中讨论的其他器件:LM393LVLM339LV

您好!

我刚发现 LMV393IDDUR 即将结束/最晚可采购期限。 现在我尝试找到一个直接的替换,但似乎封装是一个真正的问题。

似乎 DDU / DCU 封装(8引脚 VSSOP 2.0 mm x 3.1 mm)只是 TI 针对很少的模拟电路使用、而它对于数字电路很常见、也来自其他制造商。

您是否可以替换采用我可能找不到的同一封装的 LMV393IDDUR?

这时更常见的一个问题是、TI 是否会采用这种封装淡出所有模拟电路? 我可以记住、我过去对某些 TI OPA 遇到了类似的问题、其功能不是很特别、但提供该尺寸封装的任何制造商都没有更换产品...

此致、

比尔格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Birger:

    DDU/DCU 类型的封装在日本制造商中很受欢迎,如 NJR、东芝和瑞萨。

    DDU 封装主要用于日本的直接替换市场。 但现在对 DDU 的需求正在下降,因为日本人大多采用 JEDEC 方案。

    DDU 中唯一的其他比较器是 TLV7256 、它是推挽输出器件。 据我所知、我们没有计划在 DDU 封装中发布任何比较器。

    TI 不会全面淘汰 DDU 封装-这完全取决于各个业务部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的答复。 在这种情况下、我想我们必须准备好将布局更改为尺寸更常见的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    这就带来了我身边的另一个问题:您对更常见、更类似的小型(甚至更小)封装类型的替换建议是什么? 我倾向于使用 LMV339RUC、后者非常花哨、但我想知道这是否是正确的做法。

    此致、

    比尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    哦、刚刚发现 LMV339IRUC 也已停产... 我需要另一个想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393LV‍DDFR、LM393LV‍DSGR、LM339LV‍DYYR、LM339LV‍版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的建议,感谢 Clemens 你的持续支持

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的讲解! 我会查看它们。