This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:始终执行 OPA 电源打开/关闭占空比

Guru**** 2995090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347868/lmv321-do-opa-power-on-off-duty-always

器件型号:LMV321

在某些应用中、我们会 在100us OPA 电源使能和~3.1KHz 的218us 电源禁用期间、从+3.3V 到 V+/GND 再到 V-执行占空比 OPA (LMV321)通电/断电、如上图中的"绿色"。

它是否存在此操作的任何问题以及 OPA 可靠性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、欢迎访问 TI e2e 论坛;

    在上电和断电事件不产生压力时、也可以这样做。 偏移。

    例如、电源过冲、输入或输出引脚具有通过运算放大器引脚放电的电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、感谢您重播。 只需检查"输入或输出引脚上具有通过运算放大器引脚放电的电容器"、就意味着 OPA 在输入/输出端具有内部电容器、可帮助很小地抑制过冲问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、;

    OPA 具有内部二极管、外部电容器不应使高电流通过输入或输出引脚。

    绿色电源波形没有过冲/下冲的迹象、因此器件应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢您、Ron。