This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:在 TLE2426IDR 的所有采样中都发现了不同程度的划痕和铜暴露

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347645/tle2426-different-level-of-scratches-and-copper-exposure-was-found-on-all-samplings-of-tle2426idr

器件型号:TLE2426

您好!  

我们 从 Mouser 购买了一些 TLE2426IDR 产品,它们出现了不同程度的划痕,并且所有取样都有铜暴露。  

Mouser 建议我们通过 TI FAE 直接与您联系。 你知道什么原因吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!

    这些是 IC 筛查流程中的测试标记、每个 IC 都会经过既定的测试序列。 如果对 IC 进行了评估并且符合筛选后的数据表规格、则在 ATE 生产线末端会封装器件。 这些标记是正常的、不会影响器件的功能。

    请给我几天时间,我会看到我们是否有标准或化妆品的外观交付的产品。 中间图像被放大6X-8X、因此从图像中看会"划伤"。 我将了解我们是否对这些标记具有标准质量控制。 如果是、如何将这些标记定义为可交付货物的可接受"划痕"。 。  

    此致!

    雷蒙德  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我几天[/报价]

    谢谢您 Raymond,如果您有 正式文件将会很感激~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!  

    我已经收到了我们制造质量工程师的回复-"划伤"标记是 在 ATE 测试过程中生成的(不同的插座引脚会产生不同的划痕)。  从下面的快照视点来看、它通常属于标记并在规格(QSS-005-105)范围内。

    QSS-005-105V/M 成品质量(双内联引线表面贴装封装)

    https://giant.sc.ti.com/SCQS/qssrep.nsf/active/005-105.pdf/$File/005-105.pdf?OpenElement

    我的评论。 铜基合金引线是容易刮伤的金属导体。 如果产品存在可焊性问题、我们可以联系质量工程师。   

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond,我不能访问  这个链接 giant.sc.ti.com/.../005-105.pdf 如何获得这个 PDF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!  

    信息不是公开的,我不知道。  

    我会通过 E2E 私人消息系统向您发送"友谊"邀请。 我将在我们建立联系后向您发送文件。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢雷蒙德