This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211

Guru**** 2569855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350391/opa211-opa211

器件型号:OPA211

你好

 我订购了器件号 OPA211AIDR 、从数据表上看到的器件标识应该是 OPA 211 A  、但我们收到的器件已标记  

 TI OPA

   211 K

42CFED

由于器件与数据表上显示的器件标识不匹配、我们如何知道我们是否拥有正确的器件?  你能帮我解决这个问题吗?

谢谢!  

克里斯蒂娜·斯奈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    "A"位于左上角- 同意 它不位于"211"之后令人困惑、这是您希望看到的内容、但这是此器件的惯例。

    如有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

     这是令人困惑的,但我得到,...我们的到来的检查员质疑 K 你知道这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    K 表示组装地点-不同器件之间可能会有所不同。  

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!