This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014-MIL:LT1014-MIL:LT1014MFKB (5962-89677022A)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1014-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350011/lt1014-mil-lt1014-mil-lt1014mfkb-5962-89677022a

部件号:LT1014-MIL

我要查找 LT1014-MIL (FK 封装)的热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayla:

    似乎没有为 FK 封装提供热阻、但25°C 以上的降额因子为11mW/C -见下方。  这个值相当于91°C/W。