This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压感应选项

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224EVM, AMC1311, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344413/options-for-voltage-sense

器件型号:ISO224EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1311AMC3330

大家好。

我尝试选择一个评估模块来测试我们应用的电压传感。 我对计划的实施有一些疑问。

在我的应用中、我有一个电池组、该电池组具有悬空接地、并安装在地面接地的机箱上。 使用电压检测、我计划检测两个接地端之间的电压差。 我打算在悬空接地和地面接地之间放置一个分流电阻器、并将 ISO224EVM 与该电阻器并联。 在本例中、我将关注 有关选择电流检测分流器的 TI 视频。 我好像也可以使用分压器和 AMC1311来感测电压? 155V 电池组可以提供从200A 连续高达500A 峰值电流的任何电压。

如果任何人可以为寻找评估模块进行测试提供一些指导、那么这将非常有用。 我已经单击过大量的 TI 视频和参考设计、但我不确定自己是否做出了正确的考虑、因为我不断遇到不同的产品系列、它们似乎可以满足我的需求、而且我不确定哪些产品更适合 其他。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryon:

    参考设计有助于实现您的解决方案。  它采用了 AMC3330、而评估模块可 在此处找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你指引我走向正确的方向,萨利赫。 我将回顾参考设计、看看我是否可以让它/做类似的工作。 再见。