请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA241A-Q1 大家好。
我之前曾问过一个有关 SOIC 封装 INA241A-Q1的发布问题。
我现在可以在最新数据表中看到 SOIC 封装的预发布标记已删除、此外 TI 库存中也有 SOIC 器件现货。
但是、我们要使用的100V/V 版本、即在数据表或 TI 库存中找不到 INA241A4-Q1。
这有点奇怪、因为所有其他可用的增益选项都已记录下来、可立即订购。
INA241A4-Q1 (SOIC 封装的完整器件型号为 INA241A4QDRQ1)不可用有任何原因吗?
您能说些关于采用 SOIC 封装的100V/V 版本可用性的时间吗? 我们接近 dV 摄入、想使用汽车版 INA241。
现在我们可选择使用非汽车类 INA241A4IDR 进行测试、但最好使用 Q1版本。
此致
/约翰