This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:100V/V 版本的 SOIC 封装

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349488/ina241a-q1-soic-package-for-100v-v-version

器件型号:INA241A-Q1

大家好。

我之前曾问过一个有关 SOIC 封装 INA241A-Q1的发布问题。

我现在可以在最新数据表中看到 SOIC 封装的预发布标记已删除、此外 TI 库存中也有 SOIC 器件现货。

但是、我们要使用的100V/V 版本、即在数据表或 TI 库存中找不到 INA241A4-Q1。

这有点奇怪、因为所有其他可用的增益选项都已记录下来、可立即订购。

INA241A4-Q1 (SOIC 封装的完整器件型号为 INA241A4QDRQ1)不可用有任何原因吗?

您能说些关于采用 SOIC 封装的100V/V 版本可用性的时间吗? 我们接近 dV 摄入、想使用汽车版 INA241。

现在我们可选择使用非汽车类 INA241A4IDR 进行测试、但最好使用 Q1版本。

此致

/约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    INA241A4-Q1现在要完成最终发布流程。  我希望它能完全发布、并在网络上发布两周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这回答了我们的问题。

    /约翰