This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171的轨到轨放大器等效 GBW

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349962/lm7171-rail-to-rail-amp-equivalent-gbw-of-lm7171

器件型号:LM7171

您好!  

我正在将 LM7171用于激光应用、但希望获得轨到轨放大器。

是否可以建议 与 LM7171的 GBW 相当的轨到轨产品?

我检查了 高速放大器系列、但它可能具有最大100MHz。

我将~它用于激光驱动、哪个脉冲频率接近10 μ V 100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我浏览了我们当前的产品系列、过滤出了 GBW 高于150MHz 的轨到轨器件、并找到了以下 10款器件。相对于 LM7171、电源有限、因此它可能不是很好的替代产品、但遗憾的是、这只是我们目前拥有的所有器件。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    感谢您的提示回复。

    我将查看这些规格的详细信息。