This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:将 OPA838的输出连接到第二级放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349792/opa838-connecting-the-output-of-the-opa838-to-a-second-stage-amplifier

器件型号:OPA838

尊敬的所有人:

我设计了一个如下的互阻抗放大器:

我了解到负载效应可能会对 OPA 电路产生不利影响、因此考虑这一点非常重要。 我需要针对以下情况考虑并设计 PCB 中的输出电路:

第一种情况: 我想将 OPA838连接到下一级电压 LNA (低噪声放大器)、 我应该向输出电路添加哪些元件或电路、以确保 OPA 的稳定性并确保 OPA 不会受到下一级的影响? 也不影响 LNA 电路? LNA 的输入阻抗为115欧姆(LNA 的输入阻抗可调,最小为115欧姆)。  

第二种情况:  我想使用普通示波器(10x 探头)测量 OPA 的输出、我是否应该将 SMA 连接器直接连接到 OPA 的输出引脚? 或 还需要一些额外的组件?  

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:  

    我将关闭该主题并在之前打开的主题中解决您的问题、以便于阅读、将所有答案保存在一个位置。

    谢谢。

    尼克